This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8712万:ucc2.8712万不能与定制变压器配合使用

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092896/ucc28712-ucc28712-not-working-with-custom-made-transformer

部件号:UCC2.8712万

您好,

我正在使用ucc2.8712万和多输出定制集电极变压器 进行辅助电源设计,使用TI设计计算器来计算电阻值(RS1,RS2,RCS,RLC) ,但仍然无法获得输出

我增加了VDD上限,也更改了一些电阻值,但仍不工作,电流状态为    这是VDD和辅助绕组摆动脉冲。一旦VDD电压达到21 V,开始切换并在VDD低电压下停止  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../FL0349-ETD34-XFMR-DESIGN-_2800_1_2900_.pdf</s>2800 2900

    我使用的变压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hashan,

    感谢您介绍您的应用程序,计算器方法以及 您所做的故障排除操作。

    您在辅助绕组上监控的循环行为指示UVLO 重置和重新启动顺序,这意味着故障正在触发且未清除,因此控制器不断尝试启动失败。   

    要解决此问题,我建议您捕获VDD,Vout,VCS,VDRV以及Vaux,以帮助了解正在触发的故障。  一旦您知道了这一点,您就可以参考以下应用说明 https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5 来调整您的设计以解决问题。 如果 您需要任何进一步的帮助,请告诉我。  

    此致,

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CS PIN VS AUX at vin 124ac(set 110 as vac minDRV VS AUXVdd VS AUX2 OUTPUT(design as +14 and -14

    您好,

    1. 这是我在无负载条件下获得的波形, 考虑到VCS引脚电压,它将变为0.764 接近最小交流输入,这是最大VCS  (0.75V)电流1交流输入约为175VAC CS引脚电压为最大1.5 v, 这将触发电流保护。 这种情况的原因  是什么(交流最小值-110,交流最大值265,NP/NS = 8.6 ,NA/NS = 1.06) transformer in the design
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我错误地使用了齐纳二极管作为输出二极管,在改变波形并且无负载输出变为25V (设计为14V)之后,缓冲器被加热并进行休息循环, 当我将20欧姆负载连接到输出时,它不会复位,缓冲器不会加热,输出电压保持13v (它随负载而变化),这将是造成这种情况的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hashan,

    感谢您展示波形和变压器设计。 我同意 触发OCP故障。  

    出现这种情况的原因是寄生噪音的电容耦合或来自非最佳布局。

    要解决此问题,您可以将电容器添加到CS引脚,使用图1-1和 sluaac5中的方程式24 了解确切的详细信息。

    或者,您可以共享布局文件,我将寻求改进建议。

    此致,

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    v aux vs vddaux vs vcs at no loadaux vs vcs at 20ohm load at output

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    更改输出二极管后,获得波形,它看到vcs引脚电压在其负载和空载时不会改变(0.79v)。当加载输出在空载时为25V,加载时频率增加(20ohm)  当负载增加v输出减小时,电压降至13 v。

    原因是什么   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hashan,

    感谢您对输出二极管的说明。  

    如果没有预载电阻器,通常会看到您所描述的现象。  对于UCC2871x (以及大多数TI的其它PSR回扫控制器),最好保持预载电阻器连接(避免空载)。 您可以根据所需的待机电源设置最小切换频率目标来选择此电阻器的值。   您可以在9.2 .2.2 待机功率估计部分的设备数据表中找到更多详细信息。

    此致,

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hashan,

    有多种可能会导致您看到这种行为。 让我们先讨论下面的内容。

    • 您是否可以在此帖子上分享您的完整示意图,或者您可以私下向我发送信息,以便我查看?
      • 我特别希望看到 预载电阻器和反馈网络。  
    • 您正在测试哪些输出? 您测试的输出电流是多少?
      • 我建议分别测试每个,然后逐步添加更多,直至所有测试都并行工作
    • 是否有任何输出变量? 或者它们是否都设计为提供固定电压和电流?  
    • 使用我对 sluaac5的OCP故障的建议(布局或CS)是否 有助于解决此问题?

    此致,

    Andrew