This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议TI解决方案并验证其P2P是否与LA431兼容

Guru**** 1546410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094264/suggest-ti-solution-and-verify-if-it-s-p2p-compatible-with-la431

尊敬的 团队:

请推荐TI解决方案并验证其P2P是否与  二极管的LA431兼容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Victor,

    感谢您的联系! 我想强调两个P2P选项:

    1) 如果需要高达100mA的输出电流容量,请查看 TL431 (P2P封装:SOT23-3和TO92-3)

    2) 如果输出电流 要求小于15mA,请查看我们更新的 TL431LI (P2P封装:SOT23-3)

    希望这能有所帮助! 如果您还有其他问题或疑虑,请告知我们

    谢谢!

    ISA