This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:正在寻找替代解决方案

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, TPS2379, TPS2373, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092957/tps2378-looking-for-alternative-solution

部件号:TPS2378
线程中讨论的其他部件: TPS2379TPS2.3731万TPS2.3734万TPS2.3756万TPS2.3754万TPS2.3754万-1TPS2.3751万TPS2373TPS2372

您好,专家,

正在寻找TPS2378替代解决方案的客户,您有什么建议吗?

此致,

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mark,  

    TPS2378是一款独立PD,额定功率为25W。  

    最接近的替换件是TPS2379,但它有一个附加引脚,必须进行配置。 这是最简单/最直接的交换。  

    在25W空间中,我们有具有PD和PWM控制器的部件:TPS2.3731万,TPS2.3734万,TPS2.3751万,TPS2.3754万,TPS2.3754万-1, TPS2.3756万。  

    其他功率更高的独立PD是TPS2372和TPS2373。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    对于TPS2379,只有TPS2378的引脚8上有所不同, 但客户设计 需要支持48V适配器和POE。

    当两个电源(POE+适配器)在PD未被ADP检测的情况下向UUT供电时,是否存在任何风险?

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,请注意TI今天4月15日关闭。 请给Micheal一段时间,让他们回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!  


    请使用本文图10中的电路来获得适配器优先 级https://www.ti.com/lit/an/slva306a/slva306a.pdf?ts=1650299666176&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)