This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS25.957万规格问题

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094280/tps2595-tps259570-spec-question

部件号:TPS2595

大家好,

下面是我的客户规格和问题,请帮助解决此问题,谢谢。

输入:24V

输出:6.2V

RILM= 649Ω

1) 过电流保护的延迟时间是多少?  

2) OCP行为是什么?   OCP触发电流→输出电压下降→IC温度↑→OTP 157℃→VOUT=0,这是否正确?

3)  从触发OCP值到输出压降电压的响应时间是多少? 是250美元吗? Vout最初下降多少?

4) 如果输出OCP最小值> 3A RILM,建议使用什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    输入电压是24V? 高于建议的范围。 是否可以再次检查?

    1.从检测过电流到启动电流限制之间的时间延迟为250US。 设备仅限制电流。 输出电压取决于负载。 因此电压下降的方式或下降的时间取决于负载类型。

    2. OCP行为-是的,您的回答正确。 设备将限制电流,因为输出电压下降,功率耗散导致IC接线温度升高至超过阈值,IC关闭。

    3. 649ohm应该正常。