This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3753万A:为当前斜率补偿选择Rs

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093443/tps23753a-selecting-rs-for-current-slope-compensation

部件号:TPS2.3753万A

大家好,

我的客户正在寻求帮助,以选择正确的坡度补偿R值。

方程式7有助于提供Rs,但仍有一些未解决的问题。 即,如何确定适当的VSLOPE_D? 是否有应用手册或设计指南引导您了解R的示例选择?

谢谢!

最佳,

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Austin,  

    以下是公式7:

    以下是数据表中的值:

    这为我们的任何设计提供了良好的起始价值。 如果需要,可以稍后进行调整。 通常在300欧姆至3千欧之间。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Michael,


    感谢您对这些价值观的指导!

    我认为我缺少的主要值是 VSLOPE_D 我得到的印象是,这不是一个给定的值,而是一个要设计的特定性能要求,但我不确定如何确定给定设置的适当值。 如果有任何关于如何选择VSLOPE_D的示例,这将非常有用!

    谢谢

    奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Austin,  

    我的理解是Vslope此处突出显示的是 数据表后面方程式中的Vslope。

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:  

    似乎有两个单独的变量,Vslope _D和Vslope。 Vslend_D以mV/周期表示。  在说明中,Vslope是基于基于最大占空比的斜率峰值,Vslend_D是"所需的斜率" Vslend_D (mV/period)。

    您知道为什么这些变量被列为两个不同的变量吗? 是否存在相同的情况,如果是,了解这些情况是什么是有益的。  

    谢谢!

    奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI奥斯汀将于4月15日关闭。 米克尔下周将就此回复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过内部呼叫解决。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)