This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:板载EV2400连接工作不正常

Guru**** 2608855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090350/bq40z80evm-020-on-board-ev2400-connection-not-working-properly

部件号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400BQ40Z80

您好,

我正在尝试使用EV2400板载连接来连接BQ40Z80EVM,但它在bqstudio软件中无法被识别。



最佳,

Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jose,

    EVM是否通电? 仪表将无法识别是否已关闭。 确保您已连接电池,或者您可以为仪表供电,并在电池输入上使用分压器模拟电池。 如果之后无法检测到固件,您始终可以手动选择固件并在BQstudio中对特定版本进行编程。 只需注意不要错配 ,因为它会像警告所说的那样使仪表积木。

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连接了电池,但仍然无法识别。

    您知道bqStudio版本1.3 所需的固件吗?101?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jose,

    很抱歉,我之前应该提到过这一点,但请确保您施加了电池组电压或按住唤醒按钮。 检测为“none (无)”这一事实意味着这可能是电源问题,而不是固件问题。 据我所知,Bq 1.3 101应该支持此功能,但由于这是一个更新的仪表,您可能需要安装最新的稳定或测试版本的BQstudio。  

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何知道是否是电源问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jose,

    即使BQstudio / EV2400 FW已过期,它仍应识别存在某些设备。 如果显示"none"(无),则表示根本没有通信发生,这通常是因为设备未通电。 如果有一个作用域,您可以检查它。 如果您有一台外部EV2400,最好先尝试一下。 如果不是这样,应该没有问题。 如果按钮/电池组电压不适合您,请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照EVM用户指南进行了连接,这就是我现在的设置。

    连接J18的引脚1和2,连接J19的引脚1和2,连接J22的引脚2和3。

    我将电池连接到1P和1N,并且从7P短路到1P。 我已连接SYS PRES和PACK。 我有一个负载连接到Pack+和Pack-

    我只能用文字来表示,我不知道还能做些什么来使它得到认可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jose,

    配置听起来正确。 我认为最好的调试方法是使用示波器/仪表开始探测某些引脚。 例如,可能发生的一件事是,从1P到7P的链条中的短路可能会断开,因此您可以测量7P/BAT针脚,以查看您是否看到预期的电压。 此外,在Pack+上,您说您连接了负载? 我建议连接一个接近/匹配蓄电池电压的电源。 这里的症状听起来就像仪表停机,无法唤醒。 在电池组上施加电压或按住唤醒按钮(将BAT短路到Pack+),应能唤醒仪表。  

    最后,电池的电压是多少? 它是否低于2.2V停机阈值? 如果其他一切都不适合您,您是否可以尝试添加另一个系列单元格? 还是使用电池模拟器的分压器? BQ40z80并非真正设计用于单电池。 我认为它仍然应该识别,但我不确定100 %。 请告诉我这是否仍然不起作用,我将获取一个电路板并尝试重新创建您的设置。

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我应该使用什么电源来连接Pack+和Pack-。 我是否使用电池充电器或直流电源? 我不想损坏主板。

    如果是,如何正确设置电源,以免损坏主板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jose,

    只要电压接近电瓶电压,就可以正常工作,或者电流受限。 因此,如果您有1s锂离子电池,您可以使用设置为4.4V (小于100mA限值)的直流电源,以确保一切正常工作。 您可以在以后增加电流以进行充电。 蓄电池充电器应与之类似;最终,Pack+用于连接充电器和负载。 按住唤醒按钮可将BAT短路到Pack+,这也是为什么这通常也起作用。  

    但是,我能够确认该主板不能用于1s单元配置。 当您施加一个电池组电压时,不管怎样,这应该会唤醒主板,但您可能会在BQstudio中看到一些奇怪的行为/安全标志。 如果它不唤醒,它甚至可能至少在2s系统中期望更高的组电压。 您是否计划使用此主板的1s配置,或者您只是从1s开始进行测试?  

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alex:

    我把两个牢房都放了一样的设置,但是它不能用。 我甚至在Pack+和Pack-之间应用了4.7 V,但它无法被识别。 我真的相信还有别的东西。 我在这里的选择已经不多了。 请尝试我的设置吗?

    另外,如何确保安装了正确版本的软件和正确的固件? 我一定会错过一些东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否需要EV2400的驱动程序? 如果是,我可以在哪里找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外,我在按下唤醒按钮的同时检查了Pack+和Pack-的电压,它读取的电压与两个电池相同,大约为7V。

    可能存在错误,主板和PC无法通过USB连接进行通信。 我可能缺少驱动程序或其他内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jose,

    我找到了相同的EVM,并尝试重新创建您的设置。 我使用电源和电阻分压器进行了2秒配置。 我也没有使用电池组+电压,因为我更喜欢只使用一个电源并按住唤醒按钮。 在按住Wake并打开BQstudio时,它能够拿起。 从实际使用主板,我建议您仔细检查跳线。 说明中说明了如何将J18和J22连接到引脚1和2,将另一个连接到引脚2和3。 在我看来,这让人困惑,请确保两个跳线都位于较低的2个针脚上(更靠近EV2400芯片)。 对于驱动程序,它们应在您第一次连接时根据指南自动安装。 我不需要采取任何其他步骤,但无论如何,我可能已经有了这些步骤(驱动程序)。  

    除了跳线外,我也喜欢使用BAT上的电源进行测试,因为我可以知道仪表是否由电流消耗供电。我的分压器大约消耗8mA。 但我可以说仪表是开着的,因为它的电流高达10mA,所以这可能是目前使用电源的值得尝试的。 此外,过去这些仪表的另一个问题是蝙蝠状销上的大量连接。 因为您需要缩短每个未使用的单元连接。 如果连一个短都是坏的,就不会接。 另外,检查接地是否连接良好。  

    我认为,在Pack+上测量电压时电压正确这一事实表明您的连接正常,但它始终值得检查。 您还可以在设备管理器中检查驱动程序。 我认为EV2400应该属于“人机接口设备”。 或者,您可以尝试其他计算机(如果有)。  

    谢谢!

    Alex M.