This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2901万:TPS6.2901万/2/3差异

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093843/tps62901-tps62901-2-3-differences

部件号:TPS6.2901万

您好!  

我们正在研究TPS6.2901万/3选项,作为TPS6.2902万RPJR的替代方案。 当我们浏览这些数据表时,它们基本上是相同的–除了连续电流额定值。 所有3个部件的RDS (ON)等级也完全相同,为什么3个部件的评级不同? 它不应该仅仅是一个零件,一个评级吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JDJ!

    Amod将在下星期一回复您。

    BSR-MV

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jjj,

    是 的,唯一的区别是 三个部分之间的两个FET的电流限制,即使FET相同。  

    谢谢!

    阿莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于好奇,如果FET相同,为什么电流限制不同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JDJ:  

    应用的原因是 ,您可能不想对1A应用使用4.6A电流限制。 您可以过度使用电感器。  

    谢谢  

    Tahar