This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.421万:此芯片是否支持12V直流输入

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092392/bq24210-can-this-chip-support-12v-dc-input

部件号:BQ2.421万
主题中讨论的其他部件: BQ2.4014万BQ2.5171万-Q1

我们的产品目前需要BQ2.421万来很好地管理太阳能/电池电源。 我们对该产品的新要求是提供12V直流输入,作为Vbus太阳能输入的替代。 我已阅读数据表,Vbus系列如下所示。  我不太理解这部分,因为12V输入在"电压范围"内,但在"工作电压范围"之外。 我的问题是,12伏直流输入是否可以连接到Vbus针脚,以便为系统供电并为蓄电池充电? 如果没有,是否有任何解决方案允许BQ2.421万支持太阳能输入或12V直流输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ2.421万的工作范围为3.5V至7V,但在7V以上时将关闭。  输入电压高达18V不会损坏设备。

    12V输入不会损坏设备,但会处于过压关闭模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,

    感谢您的回复。 在这种情况下,是否有另一个电源管理IC支持来自太阳能电池板(<7V)或12V DC的输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,我找到了一款可 用于12伏直流输入的替代IC BQ2.4014万。 不确定在太阳能电池板输入(<7V)下是否工作正常? 太阳能输入电源管理是否有任何特殊考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross

    BQ2.421万具有输入电压动态电源管理,可降低输出电流,以防止太阳能电池过载。  BQ2.4014万没有此功能。  根据您的系统要求,这可能起作用。  还可以看看BQ2.5171万-Q1,它具有更宽的Vin。   

    切换充电器是否为选件?

    将LDO添加到BQ2.421万的输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ2.421万 DO具有广泛的范围,但没有MPPT功能,因此对于物联网设备使用的低功耗太阳能电池板输入来说,效率不高。 如果电压从12v输入降至7V输出以下,LDO可能会非常热。  

    目前,我的解决方案是在12v输入和BQ2.421万之间添加一个DCDC转换器,这会将BQ2.421万的输入电压降低到7V以下。   此解决方案是否可能存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DCDC转换器可以正常工作。

    我们可能有一个开关式电池充电器,它将支持12伏输入和太阳能电池。   

    您的充电电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于太阳能,充电电流约为30mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    12伏输入的充电电流是多少?