This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1094万:未按照Osel设置输出电压值

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093250/tps61094-output-voltage-value-is-not-getting-set-as-per-osel

部件号:TPS6.1094万

我们需要您对使用TPS6.1094万进行测试时的观察结果提出建议。 请参阅随附的示意图和PCB图层图片以供参考。

当我们在输入端提供4.9V时,我们在输出端观察到4.8V电压,而不是按照设计要求观察到3.8V电压。  

PC1的电压(SuperCap)缓慢上升,稳定在2.7V。 但输出在4.8V下保持不变。 当我们尝试移除输入电压时,输出电压降至0V。

谢谢

Karthikeyan

e2e.ti.com/.../TPS6.1094万DSSR_5F00_SCH_5F00_LAYOUT.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Karthikeyan,

    我 觉得这种说法基本上是可以接受的。 在自动降压/升压模式下,如果输入电压高于Osel电压,则输出电压等于输入电压 ,即您应用的4.8。  当输入电压低于设置的升压调节电压时,输出电压应为3.8V。  因此,“当我们在输入端提供4.9V电压时,我们在输出端观察到4.8V电压”是正常的。 输入电压低于目标输出电压时,能否检查输出电压? 我认为在这种情况下,应该是3.8V。

    此致,

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Eric。 是的,当输入电压低于3.8V时,我们将输出电压检查为3.8V。

    但这不是我们的预期应用。 当输入较高时,即5V (降压输出),我们需要3.8V恒定输出,当输入下降时,输出应保持在3.8V,使用超电容作为备用(升压输出)。 请告诉我们,此电路的任何其他配置是否可以实现此功能。

    谢谢

    Karthijeyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Karthikeyan,

    如果负载较重,且输入 源无法提供输出电压,TPS6.1094万将进入补充模式,旁路开关 将同时操作LDO,输入和超级电容电源输出。 但是,如果输入电源可以支持输出负载,则输出始终为Vin。 如果这不符合您的应用要求,我认为可能需要一个LDO或降压来首先将5V电源转换为3.8V电源。 我可以搜索是否有更好的方法,请留几天。 谢谢。

    此致,

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Karthikeyan,

    通过我的检查,最合适的方法是添加一个LDO,以便先将5V电源转换为3.8V电源。 您也可以在TI.com中选择LDO。 对此造成的不便,我们深表歉意。

    此致,

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢