专家,您好!
我们的客户对TPS3850-Q1有疑问。
首先,我想了解一下SET/1配置。
他们希望此设备的SET/1如下所示。

此外,此输出电压为5V供电。
在这种设计中,是否存在任何问题?
特别是,我担心SET1和更高下拉电阻在启动条件下应用的设置错误会导致SE0设置错误。
如果还有其他问题,请告诉我。
其次,我想问您CRST引脚的最小电容。
在数据表中,它表示此上的最小电容为100pF。
这意味着他们必须使用100pF的更大电容电容器,包括Part2part变化和直流偏压等?
或者这100pF只是典型值,它是实际最小值的几个百分点的利润?
谢谢,顺祝商祺!
Kazuki Kuramochi