This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:CDV/dt系列电阻器

Guru**** 2813765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093701/lm7480-q1-cdv-dt-series-resistor

部件号:LM7480-Q1

您好,您能告诉我如何确定下图中的R4值吗?

我想知道如何设置电阻的电阻,准确度和耗散  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takuma,

    感谢您与我们联系。 让我在星期一之前回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takuma,

    电阻器有两个用途:
    •当HGATE打算关闭时:它阻止来自软启动电容器的电荷,以便HGATE能够尽快拉下MOSFET栅极。
    •它可防止过大的电荷浪涌进入闸门销。  

    100欧姆电阻器将发挥作用。   

    仅当门被驱动 为高电平或被拉为低电平时,电流才会流经此电阻器,持续时间较短。 考虑到IT在短时间内的少量功率损耗,功率耗散或精度并不重要。