This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:UCC28C43,UCC28C45 -这是否适合用于隔离48V - 12V设计的MPN?

Guru**** 2520590 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094158/ucc28c43-ucc28c43-ucc28c45---is-this-a-suitable-mpn-for-an-isolated-48v---12v-design

部件号:UCC28C43

大家好,

我认为这款MPN适合于隔离式DC/DC设计。 输入电压= 18-48V,输出电压= 12V,输出电压= 2.5A。 我想要电压控制而不是电流模式控制。

是否有人对此类型应用程序的MPN选择有任何一般反馈?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    我将推荐针对此电源规格的回扫拓扑。

    UCC28C43是一种电流模式控制器,我们可以看到的大多数回扫控制器都使用电流模式控制。

    原因是,您还可以 强制UCC28C43在电压模式控制下工作。 (请参阅UCC28C43数据表中的8.3 10部分)。

    与电压模式控制相比,电流模式控制简化了补偿设计,并具有初级电流保护。

    为什么您更喜欢电压模式控制?

    此致,

    邓