This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8.2822万:关于拾纸区域的大小

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090855/tpsm82822-about-the-size-of-the-pick-area

部件号:TPSM8.2822万

大家好,

USIP封装的拾取区域有多大?
我想知道确切的尺寸。

此致。
柳时敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳永吉:

    分捡区在数据表中给出。

    它是2.0  x 1.25 mm (2012公制外壳尺寸)电感器。  客户可以像常规电感器一样选择它。

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Febin

    感谢您的回复。
    我很明白。

    此致。
    柳时敏