This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.4203万:LMR1.4203万和LM2842Y的自举式电容器需要施加最大工作电压

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090205/lmr14203-need-the-maximum-operating-voltage-applied-across-the-bootstrap-capacitor-for-lmr14203-and-lm2842y

部件号:LMR1.4203万

您好,  

我正在对我们的一些主板进行电容器降额分析。 我需要知道用于LMR1.4203万和LM2842Y的Bootstrap电容器的最大工作电压。 请告诉我。

谢谢!  

Komal Charan Garlapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于LMR1.4203万,7V是启动与SW之间的最大电压,因为SW将是Vin和-0.7V,因此启动最大电压是 Vin+7V,  

    LM2842Y的额定电压与LRM1.4203万相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Daniel。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我将结束这个问题,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:  

    只是想与您确认,电容器(SW和CB之间)上的电压与输入或输出电压无关。  它用于为电源引脚上方的栅极引脚提供足够的驱动电压。 我对吗?

    此外,数据表提到7V是绝对最大电压。 因此,最大工作电压应小于7。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的,它不依赖于输出电压和 输入电压,除非输入电压小于5V,因为启动电压不会高于输入电压。

    最大工作电压小于7V,