This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.4711万:电流限制空白时间

Guru**** 2931300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088545/tps24711-current-limit-blank-time

部件号:TPS2.4711万

你好,团队成员

客户 正在评估我们的TPS2.4711万DGSR,他们将电流限制阈值设置 为75A,但具有短时间高电流情况。

它们在启动完成后的高电流场合下

92.99A (最后200 us)

76.59A (持续1毫秒)

因此,我的问题是, 这两宗个案是否有风险触发业主立案法团的保障呢?

此插槽是否有空白时间机制? 启动完成后按顺序进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,范宾:

    感谢您与我们联系。  请填写设计计算器并与我们分享。 请以PDF格式分享完整的示意图。 包含三个不同部分的屏幕截图很难阅读。  

    TPS2.471万设计计算器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Avishek,

    附件是设计计算器,我们的屏幕截图中包含示意图,因为它们没有在一页中绘制。

    如果你能在方便的早期就空闲时间问题给出建议就更好了。

    e2e.ti.com/.../1667.Copy-of-TPS24710_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_E.xlsx</s>2.471万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,范宾:

    TPS2471x允许在计时器电容器(CT)指定的计时器持续时间内流过大于电流限制且小于快速跳闸阈值的负载电流。 有关 详细信息,请参阅数据表中的章节8.4 4断路器和快速跳闸,如果有任何疑问,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,Avishek,

    原理图设计是否存在其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,范宾:

    我尚未验证原理图。 请给我一两天的时间。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,范宾:

    您是否需要查看此示意图?