This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.3802万:无法建立正确的输出电压。

Guru**** 2924880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083201/tps63802-can-not-establish-proper-output-voltage

部件号:TPS6.3802万

您好,  

即使负载断开,IC的输出电压也不会上升到0.5V以上。

以下 油样取自L1,L2,FB和Vout。 请注意示波图中的Y轴刻度和X轴刻度值不同。  

以下是PCB布局。 所有使用的组件都是推荐的组件。  

这种行为的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Dejan,

    您能否帮助捕获PIN输入和EN的波形?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao:

    PIN输入和EN短路,此处是捕获的波形。

    输入来自锂离子电池

    此致,

    Dejan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Dejan,

    感谢您的更新。

    请帮助将 输出 电容器(10uF)从引脚Vout直接添加到GND。可能位于标有AREA的线盒中。  

    另外,请帮助添加一个与R1并行的电容器(100pF)。希望它能起作用。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao:

    10uF电容器的导线焊接如下图所示。 100pF与R1并联焊接。

    但是,输出电压仍处于相同水平。

    此致,

    Dejan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  ,Dejan,

    感谢您的工作。 这似乎很奇怪, 我认为应该可以。

    如果某些部件焊接错误? 似乎没有其它问题可导致此问题。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao:

    事实上,在发表这个问题之前,我确实焊了电感器并焊接了一个新的电感器(1uH),但变化前后的波形几乎保持不变,因此我继续使用1uH。

    尽管如此,现在我在离IC更近的新PCB上焊接了10uF和100pF电容器,但输出电压仍然没有上升。 我~注意到,这次负载没有断开(4G调制解调器在800uF之前带有"阵列"电容器)。  

    此致,

    Dejan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Dejan,

    我真的很困惑,您能否在这里分享您的原理图和新PCB布局?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao:

    我所说的"新PCB"是指具有相同布局的新PCB。

    将答案标记为"已解决"是错误的。

    此致,

    Dejan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Dejan,

    没问题,即使您单击了"已解决",我们也可以继续。

    UVLO,IVP,OTP和OVP功能可使设备停止切换。因此,首先,您能否帮助检查输出电压下降期间是否没有切换? 然后,我想您可以逐个检查这些功能。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao:

    以下是捕获的L1 (蓝色)和L2 (黄色)波形。  请观察x和y刻度。 第一张图片是从PCB中使用拍摄的  

    更改的电感器(1uH)和断开的负载,第二个来自带有原始电感器的印刷电路板。

    关于 UVLO,IVP,OTP和OVP,

    该输入是高于UVLO阈值的稳定电压,如上述波形所示。

    IC温度较高,但比TSD (150°C)温度低得多。

    OVP不能是问题,因为输出不会上升。

    tps6.3802万的输入是锂离子电池,因此不能使用IVP。

    此致,

    Dejan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Dejan,

    似乎没有什么问题,您可以仔细检查您的阻隔器分隔器吗?

    另外,是否有助于检查开关脉冲 停止的原因?

    如果没有触发保护,我会弄不明白为什么切换停止。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao:

    两个电阻器都有正确的值。

    以下是不同标度中L1 (黄色)和Vout (蓝色)的波形。 第二个波形是第一个波形的结束部分。

    此致,

    Dejan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  ,Dejan,

    感谢您的更新。

    当输出下降时开关停止,这是由于触发了一些保护造成的。对吗? 或其他想法?

    如果是,让我们尝试找出触发了哪种保护。  例如,我们可以在启动过程中使用制冷剂冷却设备,或者将板置于低温 环境下。

    此外,没有4G调制解调器是否正常?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao:

    我使用TPS6.3802万转换器设计了新的微型PCB。 这次将电容器  放置在离IC更近的位置。

    IC工作正常。 顶部和底部层的PCB布局如下所示(部件C13用于其他用途)。

    此致,

    Dejan

    *注:所用的部件不是推荐的部件,因为制造商没有提供这些部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dejan,

    真是个好消息,恭喜。

    此致

    TAO