This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.515万:DRVP出现故障

Guru**** 2767785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093838/tps65150-failure-in-drvp

部件号:TPS6.515万

大家好,

使用低于SCH的TPS6.515万时,DRVP无法正常工作。 对于测试图,左侧的一个是异常的,右侧的一个是正常的。 我让客户更换一个较大的飞蝇,但它仍然不起作用。 充油泵负极和增压正常。 您能帮助分析并提供一些建议吗?

非常感谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    VGH无法启动的原因可能是CPI和VGH节点的电容过高。 请卸下这些节点处的10uF电容器(参考指示符在您所附的示意图上很难阅读,但我认为CPI和VGH节点处的10uF电容器的参考指示符是C148和C149),这可能会解决问题。

    此致,

    辽卡