This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议TI解决方案并验证其P2P是否与IXDN630YI兼容

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093839/suggest-ti-solution-and-verify-if-it-s-p2p-compatible-with-ixdn630yi

大家好,

建议TI解决方案并验证其P2P是否与  Littelfuse的IXDN630YI兼容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Victor,

    我们最近的P2P设备是 UC3710

    如果设计人员愿意进行重新设计,我建议使用我们的新单通道驱动器 UCC2.7614万 (10A源/吸收电流)。  使用我们最新的低侧浇口驱动器,将为客户提供更坚固的设计和更小的解决方案尺寸!  DSG软件包仅包含2 mm x 2 mm !

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    谢谢!

    Aaron Grgurich