This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM4.1615万:在交错运行条件下,此设备可以并行的最大设备数量是多少?

Guru**** 2811575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093446/tpsm41615-the-max-amount-of-units-of-this-device-can-parallel-in-interleave-running-condition

部件号:TPSM4.1615万

我希望知道在交错运行条件下,此TPSM4.1615万设备可以并行的最大数量是多少? 谢谢。它能与两个以上的装置并联运行吗?

它是否可以在交错冷凝中并行运行? 那么 ,允许同时运行的最大总设备数是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yenwu:

    我们的美国团队将在下星期一检查并回复您。附注 明天是美国的公众假期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种  TPSM4.1615万 装置中的8个是否可以在交错并行条件下运行Togehter?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yenwu:  

    TPSM4.1615万可堆叠,最多仅限两台设备。  

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Tahar ,如果我们使用外部同步时钟来并行处理 此TPSM4.1615万,其中8个是否可以在intelave并联条件下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我的回复中出现拼写错误,  

    其中8个是否可以在同向并联状态下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yenwu:  

    交叉存取也是如此。最多可连接2个具有180deg clk相位的设备。

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Tahar,请确认使用外部时钟同步TPSM4.1615万,仍然只允许2台设备并行执行交错运行?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yenwu:

    Tahar将在下星期一回复您。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yenwu:  

    是的,正确。仍允许使用外部时钟2   

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Tahar,这一确认已经解决了这个问题,非常感谢,你可以关闭这个