This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:最小电压0.55V

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094007/tps544c25-minimum-voltage-0-55v

部件号:TPS544C25

我计划 使用 TPS544C25生成0.55V/30A电流。

我是否可以仅使用电阻器配置来设置0.55V,或者是否可以仅使用EEPROM对该值进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    默认VOUT为950mV,因此以下任何内容都需要使用VOUT_COMMAND对EEPROM进行编程。