This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.7915万:欠压电池锁定

Guru**** 2814095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093404/bq77915-undervoltage-cell-lockout

部件号:BQ7.7915万
主题中讨论的其他部件: BQ7.7207万BQ7.6952万EVM

您好,TI团队!

我有一个关于您的BQ7.7915万的问题,我想在我的一台BMS设备中完全使用该问题,从您的数据表中可以了解到,当检测到欠压故障时,该设备将等待故障得到纠正,因此,假设充电回满容量。 从相关数据表中读取。  

但是,如果电池的电压非常低,假设1V,充电会导致灾难性结果,那么设备是否具有某种锁定保护,如果一个或两个呼叫达到此电压水平, 它会锁定整个电池组,以便用新的,安全使用的电池替换电池组? 如果不能,那么如何将此锁定功能包含在BMS系统中?

如果还有其他问题,请在下面提问,我会快速回答。