This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854DW:标记背后的含义

Guru**** 2555160 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093389/uc3854dw-meaning-behind-marking

主题:UC3854中讨论的其他部件

您好,

我希望澄清圈出的标记是什么。 我们有一位客户购买了这些部件,并认为这些部件是编码日期代码。 如果是这种情况,您能否帮助提供一些文档来解码这些文档?

如果这些不是日期代码,请帮助我了解这意味着什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您对UC3854 PFC控制器的关注。

    您有圆圈的标记是批次跟踪代码,确实包含嵌入的日期代码以及其他批次相关信息。

    我会尝试 解释具体日期,但我不确定我们能否提供 有关这些代码的一般文档。
    请给我几天时间咨询工厂。

    此致,
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ulrich:

    感谢您的解释。 我将等待你提供进一步的资料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    工厂通知我,通常不会向客户提供批次跟踪解码方法。  货件箱和卷标上标有日期代码信息。  

    也就是说,15Z02PW的零件与2011年5月的批次相对应,而65M755W的零件无法在系统中找到。
    在这两种情况下,标记都缺少我们应该存在的"G4"字符。  这些部件  的来源可能可疑。

    对于每个部件,请提供STC (发货追踪代码)信息,该信息可在货件箱或卷装包装顶部找到。  
    高分辨率照片可能是最好的。

    此致,
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ulrich:

    我会要求这些phots,并在收到它们后立即回到你们那里。

    此致,

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ulrich:

    无需采取进一步措施。 客户已决定报废零件。

    谢谢你