This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR3.6506万-Q1:效率

Guru**** 2527640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093882/lmr36506-q1-efficiency

部件号:LMR3.6506万-Q1

大家好,

我对LMR3.6506万-Q1的效率有一些疑问。

在D/S上有一些效率数据图表,包括第1页。

这些 数据是否表示IC的效率或电路的效率?

我认为这必须是针对IC的。

但让我澄清一下。

 

2.您是否拥有24Vin / 12Vout的效率数据?

我在Webench上模拟并获得数据。 但它似乎偏离了D/S

请参阅。

如果您有这些数据,请提供给我们吗?

e2e.ti.com/.../WBDesign39.pdf

此致,

YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1. 它是电路效率,包括电感器和其他无源元件损耗

    2.以下是24VIn,12Vo 400K自动模式的测试数据