This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7.6003万:同步/模式引脚和操作模式(PFM/DCM)

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093833/lm76003-sync-mode-pin-and-operating-mode-pfm-dcm

部件号:LM7.6003万

如果同步/模式引脚保持在低位,设备是在DCM模式还是PFM模式下运行?
或者是否有其他方式决定DCM/PFM?  

我在了解如何从数据表设置/控制操作时遇到困难...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的,当同步/模式引脚低时,它将在PFM/DCM下工作。 DCM是指停止电流模式,当负载降低时,当同步MOSFET在二极管仿真模式下工作时,电感器的电流将中断。当负载变小时,DCM模式下的频率将降低,因此我们称之为PFM模式