This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6.2568万:PFM膝关节

Guru**** 2384370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091149/tlv62568-pfm-knee

部件号:TLV6.2568万

大家好,

我对数据表上的图12有疑问。 它显示VOUT=1.2V的膝关节约为0.25A,2.5V约为0.15A,尽管当VOUT=1.2V时电压为0.14A,VOUT=2.5V时电压为0.2A时,电压升至0A。 我认为情况正好相反,因为VOUT2.5V的delta_IL应大于VOUT1.2V。 如果不是这样,请告诉我原因。

此致,
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuto:  

    请详细说明:

    '虽然当VOUT=1.2V时电压为0.14A,VOUT=2.5V时电压为0.2A时,电压升至0A。 我认为情况正好相反,因为VOUT2.5V的delta_IL应大于VOUT1.2V”

    请告诉我你的上述说法是什么意思。 这将帮助我更好地回答您的问题。 谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sneha,

    我的意思是下面的IL波形。 向功率级设计器输入相同的条件,然后我得到IL_min到达0A的点。

    --

    此致,
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kazuto:

    下面标记为红色的区域显示PWM到PFM转换时的近似阈值负载电流值。  

    IL在PWM模式下应是连续的,在PFM模式下应是不连续的。 在PFM模式下,IL (min)应达到零。 那么,您是否正在尝试使用功率级设计器来模拟这种转换?  

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sneha,

    请查看我上一篇文章。 当IL (min)达到零时,每个输出电压的负载电流不同。 在VOUT=1.2V时,负载=0.14A是点。 根据功率级设计,VOUT=2.5V,负载=0.2A。 但是,在图12中,VOUT=1.2V的图解通过大于VOUT=2.5V的电流进入PFM。 我想问一下,为什么结果与计算结果相反。

    此致,
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuto:

    我将在星期一给您反馈。

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuto:

    数据表中显示的行为经过测试和验证,数据特定于TLV6.2568万。 因此,我建议考虑数据表中显示的数据。  我说这是因为功率级设计人员可能不会考虑开关频率的电源负载电流,开/关周期等变化,这些变化的特征是设备行为。   

    如果您需要进一步帮助,请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sneha,我明白了。 感谢您的支持!