This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2420:控制EN引脚

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093624/tps2420-controlling-en-pin

部件号:TPS2420

大家好,我正在使用TPS2420替换另一个不可用的电子保险丝部件,并希望以最小电路变化来控制EN引脚。 TPS2420数据表指出EN引脚使用7 V稳压器夹紧到地面。 是否可以将任何电流从外部上拉驱动到12V (100 uA就足够了),以便我们可以使用普通集电极开路输出来启用TPS2420? 这似乎违反了EN的6 V ABS最大额定值,但在低电流下可能是可以接受的? 这将避免仅为了驱动EN引脚而在BOM中添加额外的低泄漏MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Douglas:

    您能否分享一些您希望如何控制EN的图片?

    此致

    Kunal Goel