This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.2381万:TI解决方案建议

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093651/tps92381-ti-solution-suggestion

部件号:TPS9.2381万
主题中讨论的其他部件:TPS6.1177万TPS6.1196万TPS9.2391万

尊敬的团队:

我们是否有任何合适的解决方案可以满足以下背光LED规格?

非常感谢,

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

      首先,我们没有支持多达15个信道的设备。 现在我们可以有 两 种可能的解决方案:

    1.通过减少通道和增加总正向电压来重新排列LED的配置。 如果客户接受了这一点,那么我们将为9s5p提供TPS6.1177万或TPS6.1196万

    2 ,整套3串,共 5组。同一组中的每一串共用阳极和阴极,共阴极将连接到设备的一个通道,我们只需要一个6通道设备。 通过这种方式,TPS9.2391万或TPS6.1196万可以作为选件。 但显然,亮度均匀度并不是第一个解决方案。