This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:48V -> 48V SEPIC设计

Guru**** 2532640 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5122, LM5156, LM5156-Q1, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091466/lm5158-48v---48v-sepic-design

部件号:LM5158
线程中讨论的其他部件: LM5122LM5156LM5156-Q1LM5155

团队-

我们正在考虑将LM5158用于0.9A 48V->48V SEPIC转换器。  

这里的主要问题是,在这种情况下,交换节点将一直上升到~98V,这显然超过 IC的83V限制。

我的解决方案是使用突出显示的cascode MOSFET,见下文。  注意:此图缺少第二个SEPIC电感器,但显示了耦合电容器。

当然,我们可以使用LM5122这样的控制器,但这是一个更大的封装,更昂贵,而且我们不需要同步操作,因为我们在48V的电压下工作,效率已经相当高了。   

此外,LM5158 SEPIC电子表格未标记此问题的错误。  请在电子表格中添加一个复选标记,以验证Vin + Vout + Vdiode < 80V。

请通过案例代码,就以这种方式使用LM5158的效果提供想法和意见。

谢谢!

-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您与我们联系。 您能否 与我们分享 为什么选择SEPIC拓扑用于此用例? 此电路的最终应用是什么? 输入电压范围是多少(我猜是48 V额定输入电压)? 还有LM5156,它是一个异步控制器和一个外部交换机,可以解决该问题(位于2 mm 的一个IP中): https://www.ti.com/product/LM5156 。 我期待您的回答。  

    此致,
    EM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以通过电子邮件向您发送应用程序信息。

    因为我在寻找目录(而不是汽车)产品,所以我错过了参数化LM5156。  在参数表中,它与其他类似的部分一起归档为自动设备。 这似乎是一个错误。

    否则,我同意您的看法-这看起来是一个不错的选择。

    -Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的反馈。 LM5156既有汽车(LM5156-Q1),也有商业产品。 我 建议使用LM5156而不是您建议的解决方案,因为这可能更有效,甚至是电源成本(您需要一个控制器+ FET,而不是带有内部FET +附加FET的转换器)。 另一个可能导致上述解决方案出现问题的原因是,两个MOSFET具有寄生电容,可创建电容分频器, 但数据表中未指定内部开关的寄生电容,因此不知道两个FET之间的电压如何分配,这可能会导致IC损坏。 在这里,您可以找到LM5155的SEPIC EVM的链接(非常相似,与LM5156引脚到引脚兼容,它们具有不同的VIN额定值,LM5156具有扩频功能): https://www.ti.com/tool/LM5155EVM-SEPIC 。 此处是Excel计算器的链接: https://www.ti.com/lit/zip/snvr481 

    如果您需要进一步的帮助,请告诉我,我很乐意为您提供支持。  

    此致,
    EM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,已尝试模拟LM5156。  我将未加密的PSPICE模型移植到TINA,但它不起作用。  软启动似乎没有加速,门驱动没有开始切换。  

    如果大家都可以在发布之前检查SPICE模型的兼容性,这将非常有帮助。  :-)

    此外,客户尝试使用PSPICE进行仿真,但也无法正常工作。

    请看一下随附的吗?

    PSpice在我们的笔记本电脑上非常缓慢和缓慢,对于这些基本程度更高/更低的simulations.e2e.ti.com/.../LM5156-SEPIC.TSC来说,它的复杂性远远超过了它

    -Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    PSPICE团队将帮助您解决 与PSPICE模型相关的问题。 我现在移动线程。  

    此致,
    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve,

    请下载并解压缩此项目:

    e2e.ti.com/.../LM5156_2D00_Q1DSS_5F00_TRANS_5F00_V6.0 .zip

    谢谢!
    jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这在PSPICE中立即运行,模拟配置文件已设置,尽管速度非常慢。  模型中仍存在PSPICE忽略的语法错误。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高天线,

    您是否会共享无法运行的项目?

    谢谢!
    jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从未加密的模型创建的TINA版本在此线程中,请参阅我的4月7日10:11 PM条目。  

    但是,我怀疑您对查看它不感兴趣。

    -Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白你的意思。 此 线程已分配给TI的PSpice,我不确定谁应该处理您的TINA问题。 我确实运行了它,得到了以下信息:

    如果这不是电路应该做的事情,也许可以询问开发模型的团队?

    谢谢!
    jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意,这不是赛道应该做的事情,正如我所说的,我认为您在这里不会感兴趣。  此线程从其他地方开始,客户在运行PSPICE版本时遇到问题(他们在海外,因此在这里很难调试),这就是我认为它最终在这里结束的原因。

    我不知道是谁开发的,如果你知道,请通知我,我会跟进。  否则,请随时关闭此侧。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,我很有兴趣了解问题是什么。 但是,如果是模型,那我就不能。 尽管这是电源管理论坛,但当前该线程已分配给PSpice。 当我询问没有运行的设计时,我询问了PSpice项目,因为我认为这就是您的意思。

    不管怎样,我会向您发送一条关于模型开发人员的离线消息。

    谢谢!
    jc