This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR4.362万:数据表和放大器中报告的效率不匹配;集成在设计中时测量零件效率

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093802/lmr43620-mismatch-between-reported-efficiency-in-datasheet-measured-efficiency-of-part-when-integrated-in-design

部件号:LMR4.362万

以上是我们申请的照片。 当SH300和SH301被切换为外部电源输入和通过回放进行输出以进行效率测量时,我们看不到TI在设计阶段提供给我们的电子表格中所报告的效率(数据表中只有Vout = 3.3V的效率数据)。 电子表格显示了90年代的效率。 请注意,我们确实尝试了多种类型的L300 4.7uH,但效率结果没有改善。 我们看到效率为50 60 % ,输入电压为10-12V (输出电压= 5V)。 附上下面的表格。 请为我们提供指导,说明我们为何看到这种差异,并/或提供如何改进的建议。

 e2e.ti.com/.../LMR4.362万M5VEVM_2D00_1M_5F00_efficiency.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您分享原理图并提出此问题。  

    您似乎是在FPWM模式下操作设备,这意味着设备将在负载中以恒定频率切换,这将导致低负载效率。 尝试将RT引脚连接到GND以启用自动模式,这将在较轻负载下改变频率并实现更高的效率。

    此外,原理图中的电感器显示750mOhm的DCR,这会造成严重的传导损耗,也会导致效率低下。 我 认为XAL4030-472用于那些效率测量,其典型DCR为40mOhm进行比较。  

    另外,在进行效率测量时,请确保测量输入/输出电压时尽量靠近输入/输出电容器,以避免传导损耗。 我通常会直接在输入/输出盖上焊接导线以进行此操作。  

    此致,

    Harrison Overturf