This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN7.806万W:更改PTN7.806万W的输出电压

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093407/ptn78060w-changing-output-voltage-of-ptn78060w

部件号:PTN7.806万W

您好,

我想通过使用几个规格合适的电阻器和旋转开关来改变此设备的输出电压,以改变调整引脚和GND之间路径上的电阻。 这是适合此设备的方法吗?还是我应该考虑更连续的方法来改变调节电阻?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    一个可能的问题是,当切换旋转开关时,存在瞬时打开。 这可能导致每次转动旋转时输出电压跳转。 如果这不能接受,我会转而研究电位计。  

    另一个要考虑的问题是,输出电容需要足以满足整个输出电压范围。  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森,您好!

    感谢您的反馈。 我还在考虑一个数字,它只涉及定价和易于集成。 我同意断路问题。 我的机械电位计问题是,我无法在特定范围内获得与我所需的输出电压相匹配的电位计,也无法获得此设备所需的公差。

    我会看看我能弄清楚什么,再次感谢。

    最佳,

    注意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,NB:

    欢迎您,如果将来出现更多问题,请随时发布另一个问题。  

    此致,

    Harrison Overturf