This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3659万:电源定序

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093786/tps53659-power-sequencing

部件号:TPS5.3659万
主题中讨论的其他部件:TPS53.6679万TPS536C7

大家好,  

我有一个关于TPS5.3659万,TPS53.6679万和TPS536C7功率定序的简短问题。

您能否确认这些控制器在功率级的5V之前的3.3V正常工作? 我的理解是,只要控制器的启用是最后一个通电,这是可以的,对吗?


客户提到一些反馈:“如果+3V3_VRD在+5V_VRD之前先出现,控制器将关闭PWM引脚,因为它检测不到显示的功率级。” 所以想澄清任何混淆。

谢谢!  
Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Delaney:

    是的,您回答正确。 关键排序要求是确保功率级的启用信号保持在较低水平,直到所有输入电源都正常工作并保持稳定。

    当控制器关闭时,客户是否收到任何故障报告?

    谢谢!

    Nastasha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nastasha,  

    感谢您的快速响应!  

    不是,他们还没有构建电路板,仍处于示意图阶段,希望确保功率定序不会出现问题。

    最佳,  

    Delaney