This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV104:延迟调节放电

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093350/drv104-delay-adjust-discharge

部件号:DRV104

我们的应用具有由开关控制的DRV104输入信号。 我们有一个案例,用户打开了开关(DRV104输入高电平),然后关闭了电源(DRV104输入低电平),几乎立即将开关重新打开。  在这种情况下,由于延迟电容器未放电,因此输出可以立即进入PWM,这意味着无法拉动电磁阀。  我们无法控制最终用户如何切换开关。

是否有一种首选的方式来释放延迟上限上的电荷(我们有150 uf用于长时间延迟) 因此,无论用户切换开/关的速度有多快,我们都可以保证DRV104在不影响DRV104功能的100 % 占空比下出现?

盖子上有一个放气电阻器?  大小? 功率额定值?

由输入信号控制的跨盖P-FET?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan:

    感谢您提出这个问题,这是一个有趣的应用案例。 在这种情况下,似乎可以尝试放气电阻器。 电阻器的大小取决于关闭时您希望释放电流帽的速度。 假设 应用了50欧姆电阻,则3RC为23毫秒,并且在用户再次按下按钮之前应足够快地放电。 但是,充电电流在启动过程中固定在3us,小电阻器在充电过程中可能会获取电流并减慢电流帽的充电速度。

    至于额定功率,最大电压为5V,可从此处计算额定功率。

    请随时向我通报最新的测试进度。

    此致,

    Yichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放气电阻器不工作。  DRV104从未进入PWM模式。  我认为通过输入信号控制的延时上限的PFET可能是一种解决方案。  我将进行一些测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Bryan的测试! 如果您仍有放气电阻器设置,是否可以尝试测量延时针脚上的电压? 如果电压低于2.6V,则永远不会进入PWM模式,这可能是这种情况。

    请让我了解PFET的最新信息。 谢谢!

    此致,

    Yichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是正在发生的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况很有意义- 3uA电流只能为50欧姆电阻器提供最大150uV。 但是,如果选择的电阻器太大,则RC延迟太大,无法释放电流帽。  

    期待PFET更新。

    此致,

    Yichi