This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.807万A:交错模式

Guru**** 2766885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097803/ucc28070a-interleaved-mode

部件号:UCC2.807万A

大家好,

客户询问在交错模式下操作时,他们是否 可以禁用一个相位并将其用作 增强?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    我相信您是在问UCC2.807万A 是否可以设计为 在升压配置中仅使用一个相位。  如果是,答案是肯定的。

    以下是E2E的链接,它提供了有关禁用单相的更多信息。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/106.9262万/ucc28070-single-phase-operation</s>2.807万

    需要修改设计方程式以进行单相操作。  除了上面 提到的数据表方程41,43,44,45和47之外,方程(18)中的RIMO对于单相操作需要加倍(1/2因子被删除)。

    如果您的问题 是 UCC2.807万A是否可以从双相动态地转换为单相,那么答案也是肯定的,但它还有很多,所以如果有必要,我将进行讨论。

    如果我已经回答了您的问题,请告诉我。

    此致,

    射线