This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:IOCP容差测试设置。

Guru**** 2813545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097970/tps543c20-iocp-tolerance-test-setup

部件号:TPS543C20

客户正在使用TPS543C20并尝试根据数据表公式调整IOCP。 他们想知道工厂使用什么测试设置/测试方法来保证OC容差=+/-SATA 10 % (在数据表第9页中指定的35A负载下为rlim=33.2K),这些测试设置/测试方法是什么。

Alek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alek:  

    这是在ATE上的特征, 并在 工作台上进行测试。 在工作台上,电感器电流在FET的关闭状态期间进行监测,然后我们验证是否  满足OC容差。在这种情况下,RILIM的+/- 10 % 范围为33.2K,RILIM的+/- 15 % 范围为23.7K。   

    谢谢!  

    Tahar