This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6.146万-Q1:关于VIN UVLO功能

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096560/lm61460-q1-regarding-vin-uvlo-function

部件号:LM6.146万-Q1
线程: LM6.146万中讨论的其它部件

大家好,

我正在读取D/S,我对VIN UVLO功能和VCC UVLO阈值感到困惑。 请您在下面分别分享您的意见吗? 谢谢你。

1.D/S表示VIN的启动电压为3.95V,工作后至少需要3.0V。 是否有任何单独与VIN针脚相关的UVLO保护? 这意味着,如果我有VBIAS = 5V,EN=高,但VIN低于3.0V。 设备是否会停止切换并进入停机状态? 我有点想知道VIN PIN可能没有UVLO。 其UVLO依赖于VCC UVLO。

2.VCC UVLO。 3.6V和1.1V是否与VCC的输入电压或VCC的输出电压有关? 如果是,表9-1是什么意思? 它显示VCC<VCC_UVLO-VCC_UVLO_HYST。 这意味着VCC的输出电压低于其输入电压UVLO?

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.在这种情况下,一旦输入电压约为3.95V,设备就会打开,但在下降过程中,输入电压可能低至3V,然后部件就会停止切换。 请注意,"启用操作的最简单方法是将EN/SYNC引脚连接到VIN,以便在VIN驱动内部VCC高于其UVLO级别时自动启动。" 一般情况下,不建议在VIN为低电压时使用EN高电压。 大多数应用程序都将EN/SYNC通过UVLO分配器连接到VIN,或将引脚直接绑定到VIN以进行自启动。 查看功能方框图,您将看到LDO和软启动电路的VCC_UVLO部分。  

    2.表9-1中的最后一个条目指出,如果Vcc电压低于3.6 -1.1V =2.5V,则内部电路将不会在内部打开,设备也不会切换。 只有在Vcc电压清除了3.6V的Vcc上升阈值且VOUT正在调节之后,PGOOD标记才会保持高电平。

    此致,

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    感谢您的意见。 我还有其他关于#1和#2的问题。

    1.

    1)因此VIN有输入UVLO。 但是,3.95V是最小输入上升UVLO。 典型值和最大值将大于它,这意味着VIN需要高于3.95V才能打开设备。 这是否正确?

    2)同样,下降回位典型值和最大值高于3.0V,这意味着在VIN降至3.0V以下之前,设备可能被禁用。 这是否正确?

    这一点很重要,因为在我们的应用中,我们有安全要求,如果VIN与GND短路,而VBIAS=VOUT,EN=HIGH,当VIN UVLO不能正常工作时,这将导致无法预测的问题。

    2.它说VCC的典型电压是3.3V。 它如何达到3.6V的上升阈值?

    它还表示内部VCC输入电压。 是否表示LDO的输入?

    A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,A:

    让我让系统工程师进一步了解电气特性表。   

    客户的示意图是什么,他们是否使用EN UVLO分隔线? 如果是这样,则可以使用10.2 。2.11 部分中所示的方程式13计算打开和关闭电压。  

    如果他们将EN直接与VIN绑定,则一旦EN清除Ven上升阈值,该零件应启动。 有关启用的详细信息, 请参阅第8.3 2节

    此致,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    我正在同时查看LM6.146万-Q1和MPQ4436,了解13.5V至5V/6A导轨。 我想检查设备在没有保护的情况下可以达到的最低程度。  

    现在,MPQ4436的VIN UVLO下降阈值似乎比LM6.146万-Q1低,这让我怀疑在冷启动等情况下是否会更好。

    请根据我上一次发布的内容帮助检查VIN和VCC规格。 感谢你的帮助。

    A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Albert,

    我收到了系统工程师的一些反馈:

    1. 部件的UVLO实际上检测到VCC而不是VIN,因此如果VCC保持高于2.6 V,则不会禁用部件。 在启动过程中, 该零件仅使用VIN而不是偏置,因此如果该零件已在运行,或者如果关闭,然后使用接地VIN启用,则行为会有所不同。

    2. VCC必须超过3.6 V (典型值),芯片才能开始运行。 一旦超过此阈值,VCC将在CCM和3.15 V PFM中调节为3.3 V。  

    VCC实际上是LDO的输出。 有关 详细信息,请参阅第9.3 6节。 “VCC引脚是用于为控制电路供电的内部LDO的输出”。 另请注意,“如果偏置电压小于3.1V,VIN1和VIN2将直接为内部LDO供电”。 这意味着BIAS和VIN都是输入(取决于所使用的输入),VCC是LDO的输出。

    此致,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    感谢你的帮助。 现在更清楚了。 请您检查我在下面的理解是否准确?

    1.启动时,在信号(可能是PG?)=1之前,LM6.146万Q仅使用VIN提供VCC。 当VCC的电压高于3.6V且EN=1时,设备将尝试启动;

    在PG=1之后,在CCM中VCC被调节为3.3V,在PFM中被调节为3.15V。 VCC的电源切换到VBIAS或更低的VIN;

    3.当VIN下降时,VOUT也下降,当PG=0时,VCC的电源切换回VIN;

    4.当VCC的电压降至2.5V以下或EN低于下降阈值时,设备将被禁用。

    A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    另一个问题是,如果我手动提供VBIAS=5V和EN=1,我们的LM6.146万是否支持VIN=2V至1V方案? 这是非常令人印象深刻的!

    A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Albert,

    VCC到VIN之间有一个二极管,因此如果VIN < VCC–VBE,则VCC电容器将通过上述二极管放电。 我认为VIN = 2V不是有效的场景。

    因此,建议在设备正确启动并运行后,保持在数据表技术指标3V输入范围内。

    此致,
    Jimmy