This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR3.801万:LMR3.801万FDAR的功耗

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095231/lmr38010-power-consumption-of-lmr38010fddar

部件号:LMR3.801万
主题中讨论的其他部件:LMR3.802万EVM

您好,

我目前正在使用 LMR3.801万FDAR 降压转换器。  设备在没有附加负载的情况下是否需要消耗大约2/3 W的电量?   

输入电压:50 V DC

输出电压:3.3 V DC

切换频率:设置为~Ω 1.3 MHz (20k Ω 电阻器)

电感器:15 uh

 

在连接了30欧姆负载的情况下,总功耗 略大于1 W。 切换频率设置为约400 KHz (功耗更低,但足以使芯片保持热)时,会产生类似的结果。

最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    功耗听起来太高。  

    您是否有可以分享的示意图?  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森,您好!

    我已经插入了原理图的图像。   

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您分享该示意图,我看不到任何危险信号。  

    您是否正在使用启用了FPWM的部件?  

    主板上是否有其他设备消耗电流?

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森,您好!

    这是器件是否具有FPWM (它是在该和PFM之间自动切换,还是此特定部件号仅支持FPWM?)。   

    在测试板上,只有3个用于输入保护的组件:电阻器,二极管,TVS二极管。  当提供50 V电压时,电阻器仅消耗约4.5 mW。  3.801万仅通过产生的热量产生,它是一种产生大量热量的组件,在室温下(带负载和无负载),在封装表面达到50 C。   

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否在多台设备上测试过此功能?还是仅在一台设备上测试过此功能? 如果您刚刚在一个设备上看到它,您可以尝试将该设备换用为另一个设备。  

    您是否在EVM上测试过此器件并看到过这种情况?  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森,您好!

    我确实使用 了LMR3.802万EVM板(但为8010换掉了8020,并移除/添加了无源器以匹配上述原理图,它显示了类似的行为。  在评估板上,由于我所能知道的更好的散热效果,降压只能加热到大约30 C。  我使用修改的EVM板获得的数字是0.568 W无负载@ 50 V输入。  1.43 W,30欧姆负载@ 50 V输入。  切换频率设置为大约1.3 MHz,3.3 V输出电压。   

    到目前为止,我已经测试了我们自己的两块主板——一个只有电源电路,另一个带有额外的电子元件。  相同的行为。   

    我刚刚购买了第二个EVM,我想对其进行测试,以获得基准。  应该在周一之前拿到。   

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    0.568W是否与IC消耗的功率有关? 对于50Vin (无负载,输入电流约为11mA),这是您正在测量的吗?  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森,您好!

    正确,我测量PCB上的电流介于11-13 mA之间(仅填充降压转换器和电源保护组件)。  

    我刚刚将新 的LMR3.802万EVM插入50 V输入。  输出端无负载,测量5 V。  电流@50 V约 为9.8 mA。  这是预料之中的吗?   

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我根据这种情况生成了一个Webench设计,似乎该输入电流是预期的(我检查了50V输入,3.3V输出/ 5V输出,110mA负载,FPWM,1MHz的情况)。

    以下是设计的链接供您查看: Power Designer (TI.com) 

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森,您好!

    我看不到设计。  我得到:  

    "

    糟糕!

    出错了

    抱歉,我们的网站出现错误,已通知某人进行查看。
    "

    空载条件下的预期情况是什么?  我在没有附加负载的情况下测量9.8 mA。   

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    查看数据表中的效率曲线并降低至1mA的负载电流:

    对于FPWM模式下的5V输出,1mA负载和48V,效率为~1.x%至2 %。 我们可以估计输入电流。  

    假设在这种情况下具有1 % 效率...输入电流为(VOUT*IOUT)/(VIN*Efficiency ...which be ~(v5*0.001A)/(50V*OUT)...所以0.01 看起来输入电流将在10mA范围内...

    所以你描述的是FPWM中的预期消耗。 切换至PFM模式将有助于保存部分输入电流。 折衷方法是在轻负载下频率较低/不恒定。

    此致,  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Denislav,

    感谢您的回复。  1 mA来自何处?  反馈中是否使用了它?   

    PFM模式意味着芯片的不同版本?

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    1mA是上图中的负载。 它不包括反馈电流,但在上图中 ,反馈电流以微安为单位,因此可以忽略估计值。  

    是的,PFM模式与同一芯片的“可订购”模式不同。 以下是数据表中的表格(表5)。 FPWM选项的可订购编号中有"F":

    不同的可订购产品为引脚对引脚。 您可以选择适合您的应用需求的组合。 如果您需要在"待机"/"轻"负载下使用低切换频率的低功耗,PFM操作模式会更好。  

    此致,  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Denislav,

    谢谢。   

    在8020的EVM板上测量9.8 mA @50 V,没有连接到输出(Vout)。  电流消耗的原因是什么?  您提到的1mA来自何处,我可能会丢失。   

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    在高级别,在FPWM中,该部件以恒定(全)开关频率工作,并且功率FET中存在开关损耗。 它利用电流来打开和关闭功率MOSFET,电流与切换频率成比例。  

    在PFM中,切换频率降低,损耗降低。  

    此致,  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Denislav,

    听起来不错,谢谢!

    最佳