This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:UCC5350MC SIC FET原理图审查

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097763/ucc5350-ucc5350mc-schematics-review-for-sic-fet

部件号:UCC5350

大家好,

下面是驱动Infineon SiC CoolMOS的原理图,VEE2 = 0V足以关闭电源。 此处是否需要任何保护电路,例如TVS夹具?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jerry,

    非常棒!

    一些建议:

    1. 进行布局时,确保C46和C48位于IC引脚的2 mm 内  
    2. 进行布局时,将R41和R44放置在靠近CoolMOS浇口的位置  
    3. 在IN+和IN-上为RC LPF添加电极,以防它们遇到噪音问题

    只要使栅环尽可能紧,放置一个用于电视机的垫也不是一个坏主意。 栅回路中增加的杂散电感使驱动器更难准确地控制电源设备的栅极。  

    我想先回顾一下他们的布局,然后再将他们的电路板派上用用用用。  

    此致,

    Don