This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:振荡器频率计算

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097710/tl494-oscillator-frequency-calculation

部件号:TL494

我被要求对使用TL494I编程为4kHz的单端应用的设计执行一些理论计算和分析。

问题1

请看一下应用手册(使用TL494设计开关电压调节器)的3.2 1部分 www.ti.com/.../slva001e.pdf

为什么,当我们使用公式fosc=1/(RT*CT)和图(图1数据表TL494)计算振荡器频率时 ,结果是不同的。

以下是一些示例:"
案例1    RT= 500k CT=10nF
公式:  fosc=200Hz
图解图1。 : fosc=300Hz

案例2    RT= 70k CT=10nF
公式:  fosc=2kHz
图解图1。 :  fosc=1.4kHz

案例#3    RT= 20k CT=10nF
公式:  fosc=5kHz
图解图1。 : fosc=6kHz

数据表和应用手册没有提到公式 fosc=1/(RT*CT) 精度的任何内容。
问题2:
我在电容器(CT)上使用放气电阻器(R)。什么是化石公式(请参阅应用说明的第4.2 4节)。
仅供参考,我使用数据表第9.3 .2节中提供的详细信息开发了计算。
 我得到了以下公式: T= R。 ct . ln (1 /(1-RT / R))和 fosc= 1/T
公式是正确的,因为当R 等于 无穷大时,可以使用Taylor系列简化公式,我们获得 T= RT*CT  
公式证明(图22故障安全保护)中存在错误,放电阻应为 10 x Rt ,而不是RT“(1/10).RT”的分数。 当X大于0时,ln (X)存在。
您是否可以更正图22并建议TI在  使用放气电阻器时如何查找化石?
非常感谢您的帮助。

此致