This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808A-1:开环配置

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096157/ucc2808a-1-open-loop-configuration

部件号:UCC2808A-1
主题中讨论的其他部件:UCC2.8083万

UCC2808A或UCC2.8083万是否可以配置开环控制? 这意味着没有来自输出电压的反馈,而是将固定电压电源用于CTRL引脚。如果是,是否有类似的参考设计?

客户想知道UCC2808A是否可以与Infineon IRS2085S类似,作为开环控制! 谢谢。  

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    当然,UCC2808A可用于开环控制。

    配置如下:

    FB使用电阻器连接接地,

    CS for OCP,

    补偿引脚作为禁用/启用引脚。  (如果为低电平,则关闭PWM)

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢邓,还有更多的问题。

    问题1:

    - FB引脚通过电阻器连接到GND。 但是如何配置COMP引脚?

    -下图中的半桥配置是否正常? 半桥没有N (自然)点,对吗?

    问题2:

    - UCC2.8082万/3/4/5是否可与开环一起工作?

    如何配置CTRL引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    至第1季度:

    如果FB接地,COMP引脚将为高电平,我们可以让COMP引脚保持浮动。 将COMP引脚短路到接地将禁用PWM。

    提供的半桥电路不正确,如果用于半桥控制,则需要隔离驱动器来驱动高侧FET。

    至问题2:

    是的,  UCC2.8082万/3/4/5可以与开环一起工作。

    通过电阻器R1将CTRL引脚连接到VDD, 如果 (VDD/(R1+140k)*60k - 0.3V > CS_Voltage, 则它将输出最大负载,

    减小R1,将减小PWM占空比。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一件事需要与您确认。

    UCC2808A和UCC2.8082万/3/4/5是否能够实现半桥拓扑? 还是只能用于推拉式拓扑?  

    此致

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,大脑,

    它可用于半桥,但低侧FET和高侧FET需要隔离驱动器。

    此致,