This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM7.48万 -Q1与平行MOSFET的问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097402/lm7480-q1-question-for-lm74800-q1-with-parallel-mosfet

部件号:LM7480-Q1
主题中讨论的其它部件:LM7.48万-Q1LM7.472万-Q1

大家好,

我们的客户正在为汽车应用设计一个高输入电流电路,因为他们需要一个理想的二极管控制器,如LM7.48万-Q1,但他们想检查我们是否可以将它与多达8个并行MOSFET配合使用,以支持下图所示的高电流(~30A最大值)。 您能否帮助检查我们是否可以支持此设计?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacky:

    是的,LM7.48万-Q1可以并行驱动多个FET。 如果设备受到 AC叠加(ACS)信号的影响, 我们需要检查理想二极管是否 能够校正AC 信号。  这取决于需要校正的交流信号的频率, 并联FET的Qg以及理想二极管控制器的充电泵电流能力。  

    LM7.472万-Q1具有集成的基于升压转换器的栅极驱动功能,使其适合在 并联驱动多个FET的同时校正200 kHz ACS。

    顺便说一句,为什么  需要8个并联FET来获得30A最大电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:

    明白了,谢谢您的回复。 客户的使用案例是大LCD面板背光,其48V/3A输出由最小8V车载电池输入增强,因此输入电流将非常大,峰值可达30A。

    谢谢。