This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-EA:3.6V输出选项

Guru**** 736930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097374/lp8758-ea-3-6v-output-option

部件号:LP8758-EA
主题:LP8758中讨论的其他部件

 在LP8758系列数据表中,指出最大输出电压为3.36 ,但我需要在3.5 至3.7V之间具有3.6V或声,我的输入为5V, 我可以使用电阻分压器将输出调节到3.6V的FB引脚,我不在乎噪声性能的一些降解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hosein,

    我们最迟应能在星期一作出回应。 我们分配的工程师在欧盟,因此时差会对事情产生一点影响。 谢谢你。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hosein,

    遗憾的是,这是不可能的。 FB网络不能与外部电阻分压器一起使用。  

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela