This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:LM5164-Q1

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097134/lm5164-q1-lm5164-q1

部件号:LM5164-Q1

您好,先生,

我们正在使用LM5164-Q1转换器 进行48至7V的降压应用。

当在0至200mA的输出负载下应用负载瞬态时,脉动电压在瞬态期间显示反向行为。   

在上图中,绿色显示输出电流,青色显示输出纹波电压。 以上结果是纹波电压波形与负载瞬态数据表不匹配  

在负载瞬态转换器的行为类似于电阻负载,而不是恒定功率负载。

请验证一次并提供更新  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    时间分值为1s/div, 您是否可以使用Follow datasheet,使用100us/div并使用大采样率再次检查波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在100us分度标尺上,我们获得了正确的波形,问题得到了解决