请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC2946 您好,WDO输出是否重新推荐为连接了去耦电容器以过滤信号? 在我的应用程序中,此信号连接到触发开关的重置输入,该触发器有时会突然触发,没有明显的原因(剩余的WDI已切换,WDO处于恒定的高电平)。 我想知道WDO是否不够干净,是否会显示峰值或某种噪音,从而导致触发触发触发翻转,因为瞬时检测到低电平。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,WDO输出是否重新推荐为连接了去耦电容器以过滤信号? 在我的应用程序中,此信号连接到触发开关的重置输入,该触发器有时会突然触发,没有明显的原因(剩余的WDI已切换,WDO处于恒定的高电平)。 我想知道WDO是否不够干净,是否会显示峰值或某种噪音,从而导致触发触发触发翻转,因为瞬时检测到低电平。