This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.434万B:输出电压降至6V

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097554/tps54340b-output-voltage-drop-to-6v

部件号:TPS5.434万B
主题中讨论的其他部件: TPS5.434万

尊敬的团队:

我的客户正在使用TPS5.434万B和TPS5.434万。 他们发现,当输入电压介于11 - 12伏之间且时间为1毫秒时,输出电压(12伏)将降至6伏。 一旦输入电压低于11V,输出电压将变得更加稳定。 但是,TPS5.434万没有相同的问题。

请检查以下中的示意图和波形:

对于第一张图片,黄色的是Vout,紫色的是SW。

对于第二张图片:黄色的是Vout,紫色的是Vin

第三张图片显示TPS5.434万:黄色一个输出电压;紫色一个开关电压;

第四张图片是示意图

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan:

    我已经向您发送了电子邮件,让我们通过电子邮件进行讨论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    当然。 谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦:

    谢谢,我将结束这个问题