This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7.4502万:输出上限值

Guru**** 2779745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097781/lm74502-output-cap-value

部件号:LM7.4502万
主题中讨论的其它部件: LM7.48万-Q1LM7.47万-Q1

大家好,

数据表建议使用最低为220uF的输出电容器(fir LM7.4502万)。 我的客户想知道他们是否可以降低该价值。  

这是否真的是最低要求?

该部件不支持反向电流阻断。 如果输出意外 短路,则在加载输出时可能会损坏MOSFET。

谢谢!

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,康妮,

    220uF是LM7.4502万输出处连接的输出电容的典型值。 输出电容可以更低。

    LM7.4502万-Q1不支持反向电流阻断。 如果需要反向电流阻隔,请查看LM7.48万-Q1了解B2B FET功能,否则,如果不需要B2B功能,则可以查看LM7.47万-Q1。

    谢谢,致以诚挚的问候

    Divyanshu