This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7.4801万:TPS7.4801万RGWT SS电压问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096677/tps74801-tps74801rgwt-ss-voltage-problem

部件号:TPS7.4801万

你好,团队!

帮助!

最近,我使用TPS7.4801万RGWT设计了一个新板,下图显示了原理图。

实际上,此LDO是备用电路,我没有焊接L48以供使用,这意味着此TPS7.4801万几乎没有负载。 在对这些主板(总共13块)进行调试的过程中,我发现TPS7.4801万无法在两个主板上正常输出2.5V电压,而在其他11个主板上,此LDO工作正常。 然后执行以下测试/更改:

1.在故障板上加电时测试SS,EN,输入,输出电压,SS电压在充电至约0.8伏后会缓慢下降。 在具有良好输出的板上,SS电压在通电后将保持0.8V。

2.拆下SS电容器C523并重新测试以上所有四个电压,开机后SS电压仍在下降,但时间更短至0V。 然后将SS电容器C523放大至47nF,SS电压仍在下降,但有更多时间降至0V。

3.在输出和GND之间焊接一个电阻器,将输出电流增大到125mA,然后通电,发现SS电压仍在下降。

4.将TPS7.4801万的SS引脚从外部连接到0.8V电源,出现故障的TPS7.4801万将正常输出2.5V。

5.将     一  个电路板中的一个发生故障的TPS7.4801万 替换为  全新电路板   ,  新 电路板工作 正常 ,而 另        一电路板则不工作。

另外,我检查了焊料的状况,觉得还可以。  在这些实验中,所有的温度都在25℃左右。

 

现在我有一些问题--

  1. 您能否帮助您查看我的设计,根据上面所示的示意图是否存在任何问题?
  2. 如何确认芯片是否正常,我怀疑这批TPS7.4801万可能存在问题。
  3. 根据SS引脚上的实验,问题似乎与芯片内的软启动放电块有关,您能否帮助解释有关SS引脚内部工作机制的更多详细信息?
  4. 关于调试的其他建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         在几个方面,您的原理图看起来很好。 原理图中显示的反馈电阻值为1.57KΩ Ω 和1.69KΩ Ω,使用这些电阻值,我无法看到输出电压值如何等于2.5V。 您是否还能阐明L139在原理图中的作用? 如果我理解正确,则在更换新设备后,您的输出电压稳定在所需的值。 如果是,则很可能是旧设备出现故障。 整批设备不太可能出现故障,因为每一台设备在上市前都经过测试 。  SS CAP通过在启动期间控制VOUT的上升斜率,基本上降低了浪涌电流的大小。 下面 的应用手册 将更详细地介绍这一点。 谢谢!

    此致,

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Srikanth

    哦,图像分辨率差,反馈电阻器R457为3.57kΩ Ω。 电源网VCCAUX可以连接到2.5V或3.3V,此处L139和L48用于选择电源, L48 实际上没有焊接, 因此TPS7.4801万几乎没有负载。  在我的第五次测试/更改中,我需要解释更多,发现两个主板的TPS7.4801万电路异常,我更换了两个主板的TPS7.4801万,一个主板上的LDO将按预期输出2.5V,而另一个主板仍无法正常输出。 我需要强调的另一个信息是,从外部为故障LDO提供0.8V电源后,LDO将具有稳定的输出值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Qi:

           如果L48不到位,则我看不到任何示意图问题。 原始设备(需要外部0.8V电源)确实已损坏。 这可能发生在包装,处理,测试,运输等过程中。很难找到原因。 整批设备很难损坏。 很好地知道,使用全新的设备,主板提供所需的输出电压,而没有外部0.8V电源提供给SS引脚。 谢谢!

    此致,

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srikanth,

    感谢您的重播。

    是否有任何简便的方法来检查LDO? 我们的仓库里有300多件,我需要找出故障的LDO ......唉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Qi:

           除非部件已物理损坏,否则没有简单的方法来推断它们是否完全正常工作...... 抱歉。  

    此致,

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Srikanth:

    感谢您的回复。