This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5175万:充电电流的设置

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097640/bq25175-the-setting-of-charging-current

部件号:BQ2.5175万

大家好,

我在 BQ2.5175万中有一个客户设计,对当前设置有一些疑问。

他们发现数据表 5-1提到 , 在375Ω µ A时的ISET设置充电电流可高达800mA,但在EVM用户指南表1-1中,充电范围为60~600mA。

客户设置为390Ω Ω,但其测量的电流为 550~600mA。 设置和电流是否正确?

还有一个问题,如果蓄电池过度放电,可能会导致无法再次充电。 当蓄电池电压为3.26V时,则无法再次充电。 那么,您对此问题有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    60mA至600mA的预期范围正确。 800mA是我们将在数据表中更改的类型。

    当您观察到设备无法充电时,我怀疑电池本身可能有一些保护,在您观察到的3.26V电压下,完全禁用CHG/DSG。 我会查看您使用的单元格的数据表,看看是否是这样。 BQ2.5175万在蓄电池低于3V之前不应过渡到预充电电流水平,因此您仍应在3.26V的ICHG处观察正常充电。另一个选项可能是触发了故障。 您可以通过STAT针进行检查。

    谢谢,如果您还有其他问题,请告诉我,

    杰克逊