This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3.7324万:占空比

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097338/ucc37324-duty-cycle

部件号:UCC3.7324万

您好,

你好。

如下图所示,用于计算电流倍增整流器的单个电感器中的纹波,使用'D'。 如APP注释中所述,此D是 定义为总正负功率传输占空比的占空比。

客户不了解此步骤。 因为他认为,与峰间纹波对应的时间必须仅为正或负功率传输占空比(请参阅第二幅图像。) 但当他用这个逻辑计算出他计算出的K时,却出了错。

请提供建议。 非常感谢。

e2e.ti.com/.../slua323-Current-Doubler-Rectifier-Offers-Ripple-Current_2C00_2004-by-Steve-Mappus.pdf

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ray,您好!

    感谢您的联系!

    ---------

    我不确定我是否理解您的问题... 能否告诉我客户的问题是什么?  客户是否不了解峰值电感器电流等式?

    谢谢!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    你好。 这是关于占空比公式。 我们都知道,占空比是信号或系统处于活动状态的一个周期中的一小部分。 但在SLUA323注释中, 占空比定义为总正负功率传输占空比。 这就是客户在SLUA323注释中的占空比时感到困惑的原因。 他认为,与峰间纹波对应的时间必须仅为正或负功率传输占空比。

    此致,

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ray,

    我也会查看此应用说明:  https://www.ti.com/lit/an/slua121/slua121.pdf

    工作周期的措辞是这样的,因为你用回转比推拉变压器。  这就是为什么占空比被"2 X N"中的"2"限制为50 % 的原因。  在一个活动期间,有一个"正推",在另一个活动期间,是变压器上的"负拉"。  (可在辅助上看到)。

    如果这有帮助,请告诉我。

    谢谢!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    你好。 请参阅下面我们的客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我研究了共享的应用说明。

    我了解到,虽然‘D μ'被定义为总正负功率转换占空比,但在方程式1 (下图附)中,分母处的'2'平衡方程式。

    但是,我的疑问是,方程式2 (下图附后) D是如何考虑的,而不是‘D /2 '。

    我‘D有这种疑问,因为我认为,根据我们的惯例,单个电感器(所附图像中的L2)中的波纹要么是正功率传输间隔,要么是负功率传输间隔,即“1/2”。 请参阅下图(此处我考虑了主侧的半桥,但单个电感器中的纹波在推挽式中也具有相同性质。)

    此致,

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ray,您好!

    他们应该在方程式1中为D求解,并将其插入方程式2。

    ---------

    如果这有帮助,请告诉我。

    谢谢!

    亚伦