This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.411万EVM-796:BQ3.411万默认固件

Guru**** 2767435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097219/bq34110evm-796-bq34110-default-firmware

部件号:BQ3.411万EVM-796
主题中讨论的其他部件:BQ34Z110BQ3.411万

您好,

BQ34Z110是否会附带默认固件,因此我是否可以使用i2c应用程序直接读取device_number和fw_version,而无需修改BQ34Z110上的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sateesh,

    可以。bq3.411万预编程了默认固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,因此,我可以使用i2c应用程序直接读取device_number和fw_version,而无需修改BQ34Z110上的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的