This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5266万:需要PMIC建议

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096444/tps65266-pmic-suggestion-needed

部件号:TPS6.5266万
主题: LP8758中讨论的其他部件

您好,

我 在 以前的电路板设计中使用了TPS6.5266万RHBR。 但设计略有变化,我正在寻找符合以下要求的全新PMIC:

VIN(典型)= 3.3V

输出电压1:1.1V
输出1:3至4A

输出电压2:1.8V
输出2= 2A至2.5A

Vout3 (最好是负载开关):3.3V
输出3:1A

建议我使用PMIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shifali,

    感谢您向我们咨询。 由于Iout1的要求从3A更改为4A,我认为TPS6.5266万现在无法满足您的需求。 您能否帮助您澄清VIN的范围?

    我会将您的帖子转到其他论坛,以便了解低Vin产品组合的专家做出最佳响应。

    谢谢,请让我们了解您对问题的更多信息。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shifali,

    请指定VIN范围吗?

    在6V的工作输入电压下,我们没有PMIC,但我们可以提供同步降压转换器。 请告诉我们。

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia Gao,

    感谢您的回复。

    我的设计所需的最小输入电压为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shifali,

    感谢您的更新。 什么是最大输入电压要求? PMIC设备是否是必需的,或者您是否可以考虑采用单降压转换器解决方案?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia Gao,

    我没有Vin max要求。  

    我正在设计具有双M.2外形的主板。 因此,我对要安装在主板上的组件数量和尺寸有限制。 我已经在使用降压稳压器作为核心电压。 因此,我正在寻找支持3通道输出的PMIC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shifali,

    明白了。 我会 将此职位转由PMIC团队的专家来检查我们是否有合适的解决方案。 感谢您的理解和耐心。  

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia Gao,

    PMIC团队的专家将在同一链中回复,或者我是否必须创建单独的案例请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shifali,

    是的,我已将此职位转到正确的论坛。 您也可以创建单独的案例请求。  

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shifali

     明天我将查看我们的PMIC目录,并告知您我们是否有任何适合您需求的产品。 谢谢你。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shifali

    请查看我们的LP8758或LP8756设备。 谢谢你。

    www.ti.com/.../

    www.ti.com/.../

    此致,

    Alex